Other Parts Discussed in Thread: TPS22965
主题中讨论的其他器件:TPS22965、
我们在 为 AM625x 供电的设计中使用 PMIC TPS6521902。 我们需要对以下问题进行澄清、
1、我们了解对于 TPS6521902、EN/PB/VSENSE 默认设置为 PB。根据数据表、不建议通过 I2C 更改此设置。因此、我们希望了解此 PB 引脚的功能。 除了执行冷复位之外,还需要按下按钮的其它情况是什么? TI 在其中一个呼叫中提到需要按下 PB 来使 PMIC 从低功耗状态变为工作状态。 这是不是可以通过软件控制进行的开/关 I2C 请求? 此外、每次按下按钮唤醒 PMIC 时是否都需要手动干预? 我们要求您立即对此提供反馈、因为这对于我们的设计至关重要、因为应用适用于不能通过手动干预来保持系统处于活动状态的防火面板安全系统。
2、如果 PMIC TPS6521902被意外地提供+5V 输入而不是+3.3V (也就是说、如果 Vsys=5V)、会产生什么影响? 是否有方法对 TPS6521902进行编程以检测这种情况并相应地启用或禁用电源开关 TPS22965? 否则、需要3.3V 电压的引脚上的 AM62xx 将被馈送5V 电压。
3、 它在数据表中提到、PMIC 的复位引脚可配置为热复位和冷复位。 默认配置是什么、冷复位是否适用于02型号?
4、活动状态和待机状态之间有何显著差异? 是否禁用了任何输出轨?