This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50EVM-561:bq40z50创建&放大器;使用黄金数据闪存映像.FS 通过 Linux 平台中的主机 I2C 进行闪存

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQSTUDIO, BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116433/bq40z50evm-561-bq40z50-creating-using-a-golden-data-flash-image-fs-to-flash-over-host-i2c-in-linux-platform

器件型号:BQ40Z50EVM-561
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50BQSTUDIOBQ28Z610BQ40Z40

尊敬的 TI 专家:

我正在刷写 BQ40Z50 DataFlash 映像。

我没有找到任何像带电量计 BQ40Z50的"黄金映像"选项卡这样的选项卡。

我找到了通过"Firmware"选项卡读取 srec 文件的唯一选项、如图所示

我知道通过主机 I2C 接口刷写 filestrem 文件、但在这里我找不到任何从 BQstudio 生成 bq.fs 或 df.fs 或 gm.fs 的选项。

请建议我们如何实现此目的、或如何将.srec 文件转换为.fs 格式。

谢谢

Girish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Girish、您好!

    当您单击"从器件读取 srec/fs "行中的浏览按钮时、应该有一个默认为.srec 格式的下拉菜单。 您可以单击下拉菜单并选择要导出的 BQ.FS 文件。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Wyatt Keller、

    我将尝试一下、关闭 TT。

    谢谢

    Girish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我刚刚检查了 BQSTUDIO 为 BQ40z50生成的 df.fs anf bq.fs、在这里我看到了与我之前使用的燃油表相比不同的指令格式(BQ28Z610)。

    在这里、我可以看到一些新命令 SWB、 SCW、 SWW

    对于 BQ28z610、我的格式在文档"监测计通信""slua801.pdf"中进行了说明。

    然后我使用 Regex 操作将.fs 文件转换为.c 数组、并能够进行闪存。

    现在、对于 BQ40Z40、我不确定如何将该文件流文件用作 C 数组。

    有没有任何文档向我解释了这个包含命令  SWB、 SCW、 SWW 的文件流格式

    我的要求是通过 Linux 应用程序或内核驱动程序从主机 I2C 接口将电量监测计固件(Romflash/Dataflash)刷写到 BQ40z50。

    谢谢

    Girish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Girish、您好!

    请参阅有关 SMBus 器件闪存流文件的常见问题解答页面:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107256/faq-bqstudio-how-do-i-interpret-the-lines-in-a-bq-fs-file-for-use-with-my-smbus-gauge

    此致、

    Wyatt Keller