This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160:如何读取 UCD90xxx 的校验和值?

Guru**** 2812755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113738/ucd90160-how-to-read-checksum-value-of-ucd90xxx

器件型号:UCD90160

尊敬的团队:

我想读取 UCD90160器件校验和值、并按照以下 E2E 步骤操作。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/319955/ucd9090-programming

但是、当输入 地址0x17FFC 用于读取校验和时、我无法获得结果。 您能否分享评论以解决此问题? 谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我们的序列发生器支持一直持续到第6个、如果可以、我将尝试为您找到此答案。 但如果不是,答案将在第6个问题上出现。 谢谢你。

    此致、

    Samuel Gradinaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    尝试使用此地址。

    0x003B7D24

    此致、

    Samuel Gradinaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请读取32位而不是8位

    此外、ox17FFC 不是校验和的有效地址。

    您为什么要阅读?

    校验和不正确。 器件将无法正常工作  

    您不需要读取校验和即可找到此项  

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    我们需要检查出厂时离线编程是否正常。 因此、我想读取校验和值、并将其与工厂侧的 vale 进行比较。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel 和 Yihe、

    我们尝试使用32位 0x003B7D24读取校验和值、但仍然无法正常工作。 我发布以下步骤、如果有任何问题、请告知我们。

    1。  

    2.

     

    3.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     客户不应对固件进行编程、因为 TI 已经在制造阶段预加载了固件。

    客户为什么要检查固件校验和?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    我们在出厂时遇到离线编程问题、但在通过 GUI 编程的在线后可以正常工作。

    我们需要比较这两者之间的差异以找出根本原因。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    客户不得对固件进行编程。

    您的客户为什么要这样做?

    请提供完整的背景资料  

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    在这个问题之后、我们读取"data flash config checkS"是0xFFFFFFFF。 这是否意味着器件为空?  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们可能对固件有不同的了解。

    TI 预加载的固件是 TI 预加载的代码、客户不得对其进行编程或触摸。

    您说什么是固件? 是与 TI 的理解相同、还是您的固件意味着它是从 GUI 生成的配置文件。

    如果是、请参阅 https://www.ti.com/lit/pdf/slua815的第3.2节 

    此致

    Yihe