This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD97395Q4M:查找 DrMOS

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115550/csd97395q4m-find-drmos

器件型号:CSD97395Q4M

你(们)好

请帮助推荐合适的产品以替代 MP86903

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 的功率级需要为 VDD/PVDD 提供5V 电源电压。 这是 与我的初始检查的主要区别。

    您的应用的直流输入电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qingquan

    与客户讨论他们可以更改布局

    您能不能帮助向他们推荐一些类似的产品进行评估

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    很好地知道客户的占用空间非常灵活。 问题仍然是客户是否可以使用5Vdd 而不是3.3V? 此外、我们还需要先了解直流输入电压、然后才能提供建议。 请帮助与客户核实。