This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5452:启动期间的 DESAT

Guru**** 2517120 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116835/iso5452-desat-during-start-up

器件型号:ISO5452

你(们)好

我们的客户在伺服系统中使用 ISO5452作为 IGBT 驱动器、但我们发现数据表中没有 DESAT 启动期间(VCC2 UVLO)的说明、如果 IGBT 启动时已经短路、会发生什么情况? 在这种情况下、DESAT 是否采取行动?

由于 ACPL-332J 将在启动期间保持 DESAT 功能、因此客户将此功能用于生产测试。 期待您的回复、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shafeng、  

    参考 ISO5452数据表的这个表、在第一行、我们可以看到、当 VCC2小于或等于9.5V 时、OUTH/L 将保持低电平。 在这种情况下不会触发 DESAT / FLT、但栅极电压将保持在 VEE2。  

    在 ACPL-332J 数据表中、我发现以下说明:"一旦 ACPL-332J 的 VO 被允许变为高电平(VCC2 - VE > VUVLO+)、ACPL-332J 的 DESAT 检测功能将成为 IGBT 保护的主要来源。 需要 UVLO 来确保 DESAT 正常工作。 一旦 VCC2从0V 增加到高于 VUVLO+、DESAT 将保持工作状态、直到 VCC2降至低于 VUVLO-。" ACPL-3325.2的 DESAT 在启动期间也不起作用。  

    如果这回答了您的问题、请按绿色按钮告知我。  

    谢谢、  

    Vivian