This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2590:将 TPS25910替换为 TPS2590

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2590, TPS25910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115822/tps2590-replacing-tps25910-with-tps2590

器件型号:TPS2590
主题中讨论的其他器件: TPS25910

团队、

客户希望将 TPS25910替换为 TPS2590。  TPS25910中的引脚6、8和9连接到 GND、但这些引脚在 TPS2590中用于不同的用途。   

IFLT 现在将被接至 GND、这意味着没有电流故障。

rTry 绑定为低电平意味着它将自动重新启动。

CT 连接到 GND。  

您是否看到此问题有任何问题?

谢谢、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    我们无法短接 CT 和 IFLT。 我怀疑器件行为有误、性能不能得到保证。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Kunal。

    Darren