This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18540Q5B:MOS 整流器#39;s 性能

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD18540Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116294/csd18540q5b-mos-rectifier-s-capatance

器件型号:CSD18540Q5B

大家好、TI 人

当我阅读有关如何计算 RC 缓冲器值的文章时:

网址如下: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/991693/faq-proper-rc-snubber-design-for-motor-drivers

在文本中,步骤2表示整流器的电容为22pF,但我在数据表中找不到参数

请帮帮我  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、

    感谢您的查询。 我会使用 CSD18540Q5B 的输出电容 Coss。 数据表中指定的典型值为622pF。 为缓冲电容器选择2.2nF 至3.3nF 之间的值作为起点。 然后、您可以按照7个步骤方法选择缓冲电阻器并为您的应用微调值。 请告诉我是否可以提供进一步的帮助。

    此致、

    John Wallace

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John