This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5121:CC/CV 2A 70V 电容器充电器

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5121, LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116657/lm5121-cc-cv-2a-70v-capacitor-charger

器件型号:LM5121

我需要使用具有以下设置的 CC/CV 升压转换器设计电容器充电器:

VIN = 24V、Vout (CV)= 70V、Iout (CC)= 2A

是否有任何使用 LM5121的参考设计? 它是最佳选择吗?

谢谢、

Rs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢您的参与。    如果可以接受二极管正向损耗、则可以使用 LM5156等异步升压控制器降低成本。

    BTW、您是否会添加外部 CC 环路来调节输出电流?

    此致、

    Feng Ji