This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54531:WEBENCH RθJA 和功率耗散计算

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116734/tps54531-webench-r-ja-and-power-dissipation-calculation

器件型号:TPS54531

各位专家、您好!

我对 WEBENCH RθJA 值和功率耗散计算有疑问。

在 WEBENCH 仿真中 、RθJA μ W 被描述为40C/W、但数据表显示的是55C/W 您能告诉我 WEBENCH 值(40C/W)来自哪里吗?



此外、您能告诉我 WEBENCH 总 PD 的计算详情吗? 关于 IC PD、数据表"9.2.2.11功率损耗估算"中的计算是否相同?

如果您能给我建议、我将不胜感激。

谢谢、此致、
Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Ryo Akashi

    webench 中的 RJA 基于 TI EVM 的验证。 数据表中的 RJA 是使用 JEDEC 标准实现的。 TI EVM 将具有更好的布局解决方案。 因此、您可能会看到较小的 RJA。 如果您遵循 TI EVM 的布局、则可以在 Webench 中使用 RJA。 对于总 PD、仍然是根据基于 TI EVM 的实际验证来实现的。 Webench 团队会在构建模型时向我们的验证代表咨询。 数据表中的计算是稍微理论的。 您可以使用公式计算 PD、然后在 Webench 中进行检查。  

    希望这对您有所帮助。

    BR

    Ruby