This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ29209:电芯均衡为15mA、何时足够?

Guru**** 2508385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ29209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116065/bq29209-cell-balance-with-15-ma-when-it-is-enough

器件型号:BQ29209

大家好、

我的应用是2节锂离子电池、3、7V、700mA、充电电流为100mA CC/CV (8小时完全充电)。

在我之前的测试中、不平衡电压(不带 BQ29209)在充电结束时约为250/300mV。

由 BQ29209的内部 MOS 管理的15mA 拉电流 足以实现正确的平衡?

谢谢你  

此致

Stefano Sivera

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    根据您的应用描述、这应该足够多。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、感谢您的回答。

    何时建议增加拉电流? 我假设充电电流较高,但充电电流的百分比值是多少?

    谢谢你

    此致

    Stefano  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    这取决于多个因素、没有简单的规则。 对于容量更高的电池、平衡时间将更长。 如果您知道电池的电压/容量曲线、则可以计算平衡一定电压差所需的时间。 由于您的充电电流很低、15mA 占充电电流的很大一部分、因此它应该能够有效平衡电池。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、感谢您的帮助。

     此致

    Stefano