This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90124:客户的许可证问题!!!

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114476/ucd90124-license-problem-from-customer

器件型号:UCD90124

大家好、

最近,我们的客户询问我们部署的产品中的 UCD90124固件映像是否存在许可证问题?  

通常情况下、他们不认为有任何问题、因为 他们购买 了 UCD90124。 他们 及其客户可以直接使用它,没有任何许可证问题,它是否正确?  

此外,您能否提供此 UCD90124许可协议或公告供我们参考?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    支持此设备的团队成员将外出度假。 他将于星期二返回,届时将能够协助解决这一问题。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    只要客户从 TI 合法分销系统购买器件、固件就没有许可证。

    这里有什么问题?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢你。  

    最初 的问题是终端客户能否更新 所购买产品上的 UCD 固件? 我们收到您的回复"此 UCD 固件没有许可证"。

    最后一个问题,您是否有任何带有“This UCD firmware is no license on this UCD firmware”语句的许可协议或文件? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    客户在收到 TI 的说明之前不应更新固件、如果客户从非 TI 合法分销商处购买 UCD 器件、我们不支持任何(包括更新固件)

    请分享客户想要做的事情。

    他们是否通过合法的 TI 渠道购买器件?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yihe、

    在与客户核实后、他们只想获取有关此主题 "此 UCD 固件无许可证"的"是"或"否"的答案。

    因此、我们的 UCD 固件没有许可证要求、答案是"是、我是对的吗?"

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    没有许可证意味着他们可以自行使用固件、但 不能与  他人共享固件文件

    在回答这个问题之前、我需要知道他们正在尝试做什么。  

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    基本上、我们通过 TI 法律分销渠道购买了 UCD 器件、我们通过 您的工具(TI 提供给我们)自行设计了 UCD 固件、然后我们将此 UCD 固件发布给终端客户、以更新所购买产品上的 UCD 固件。 我们要确认在向最终客户发布 UCD 固件时是否存在许可证问题?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您所说的固件是从融合 GUI 生成的设置文件、而不是 TI 在 IC 制造过程中预加载的代码。 这是属于开发它的客户的配置。

    我们不将该固件称为用户配置。

    用户配置的所有者可以决定要共享的用户。  

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的确认。