This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92640:CC/CV 输出高达65V 的电池充电器

Guru**** 2504745 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92640, TPS92200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115305/tps92640-battery-charger-with-cc-cv-up-to-65v-output

器件型号:TPS92640
主题中讨论的其他器件: TPS92200

您好!

假设两节电池的情况为1kWh -充电状态不同(SoC)、例如输出电压为65V 和55V。 当更高的 SoC 电池通过执行 CC/CV 的直流/直流稳压器向更低的 SoC 电池放电、直至两节电池达到类似电压时、我们需要的是一种解决方案。

解决方案的注意事项是

  1. 低关断电流、非 IQ (< 25uA)
  2. 能够达到接近100%的占空比、以便电池能够达到  
  3. 10A CC 电流、直至电池电压均衡发生、此时 CV 可能发生、直至达到2A 充电电流
  4. 通过 GPIO 实现简单控制

是否可以使用 TPS92640或 TI 的任何其他降压或其他直流/直流芯片组?

谢谢、Prithvi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prithvi、

    只有 TPS92640无法满足您的要求、而其他器件是实现 CC 和 CV 模式所必需的。 这是可以接受的吗?

    此外、您为什么要使用 LED 驱动器来实现这一目的、而不是使用专用充电器? 您能否介绍您的应用?

    尤廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Yucing。 当通过直流/直流转换器连接在一起时、该应用能够均衡两个具有不同 SoC 的电池组。 我可以看到、没有电池充电器解决方案可以达到40V 以上、因此我查看的是 TPS92640。 请建议适当的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prithvi、

    请查看 TIDA050042。 如果此解决方案适合您、则可以将 TPS92200替换为 TPS92640。

    BR、

    尤廷