This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:当使用反转直流/直流转换器时、如何设置"EN"引脚?

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116322/tps54302-when-using-invert-dcdc-how-en-pin-should-be-set

器件型号:TPS54302
主题中讨论的其他器件:TPS54202

请参阅以下文档。

https://www.ti.com/jp/lit/an/slva933/slva933.pdf

当将该 IC 用作反向直流/直流转换器时(例如、 15V 至-12V)、应如何设置"EN"引脚?

 EN 引脚设置为悬空时是否启用了直流/直流功能?



该 IC 的数据表中有相关说明、  

>该引脚是使能引脚。 悬空 EN 引脚以启用。 悬空 EN 引脚以启用。


(我尝试使用 PSPICE for TI。 但是、当 EN 引脚设置为悬空时、仿真器不工作。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 EN 引脚上的电压跳闸其阈值并且输入电压高于 UVLO 阈值时、TPS54202器件将启用。 当 EN 引脚上的电压降至其阈值以下或输入电压降至 UVLO 阈值以下时、它将停止运行。 然而、当配置为降压-升压应用时、TPS54202器件的 GND 引脚被接至负输出电压而不是零电压(系统接地)、这会导致启用或禁用此器件时出现困难。 因此、需要电平转换电路来解决该问题。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    感谢您的快速回复。

    如果我不想控制 EN、能否将 EN 引脚设置为悬空?

    (始终启用)

    最棒的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dai:

    此应用的 Vin-Vout 是什么?

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解不正确。

    还有一个问题、

    如果我不需要 UVLO 调节、能否直接在您的建议电路上连接 Vin 和 R9节点?


    输入电压(15V)

    |

    R9.  

    |--->中文

    R8.

    |

    输出电压(-12V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dai:

    了解到,您可以将其保持浮动或使用电阻分压器,如上所示。

    请注意、EN 电压不允许高于最 大额定电压(接地)。

    BRS、

    年轻