This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63901:YCJ0012和#39;E#39;和#39;D#39;尺寸

Guru**** 679710 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63901
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115667/tps63901-ycj0012-e-and-d-dimension

器件型号:TPS63901

大家好、

对于 器件型号 TPS63901、您能否分享正确的"E"和"D"值?

此外、我发现在数据表中、器件采用 WCSP 12封装、但在产品页面上、显示的封装为 DSBGA (YCJ) 12。

 

我希望你能提供帮助。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    我们将检查并尽快为您提供 E 和 D 值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    谢谢你。 我期待您的答复。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    此器件数据表现已更新、您可以在第29页找到 D 和 E 值。 谢谢。

    如果您有任何其他问题、请告知我们。