This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:有关最小输入电压的 PMP8636参考设计问题

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116528/tps40210-pmp8636-ref-design-question-on-minimum-input-voltage

器件型号:TPS40210
主题中讨论的其他器件: PMP8636

您好!

TPS40210产品的额定输入电压>4.5V、但 PMP8636显示的结果是输入电平低至+2V、而不使用单独的偏置电源。 您是否确认这是 TPS40210的有效用例? 如果有效、快速解释我们如何获得 TPS40210的4.5V 最小输出将有助于我理解。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    你是对的。  TPS40210在 VDD 达到4.5V 之前不会启动。 然而、一旦 VDD 达到4.5V 且 VOUT 被建立、VIN 可 下降至 2V、而 VDD 也由 VOUT 供电。 也就是说、PMP8636 的启动电压为4.5V、启动后的工作电压范围为2~20V。

    此致、

    Feng Ji