This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92391:TPS92391是否支持72Hz/90Hz 屏幕刷新率

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92391

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116179/tps92391-does-tps92391-support-72hz-90hz-screen-refresh-rate

器件型号:TPS92391

尊敬的 TI 团队:

我们的 VR 项目需要 LED 背光驱动器、输入电压范围为2.7V~5V、并且需要支持6个输出通道。 每个通道的输出电压需求大于20V、每个通道的输出电流大于90mA。

我们查看了 TI 网站、发现 TPS92391似乎符合我们的要求、但我们的屏幕刷新率高达90Hz。 因此、我们需要 确认 TPS92391是否支持72Hz/90Hz 的刷新率。 如果没有、 是否有其他更好的器件型号可供推荐?

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我仍在进行这方面的工作、当我取得一些结果时、我会向您提供反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Lumina

    TPS92391可以在直接 PWM 模式下支持70Hz/90Hz 刷新率。 这可以在寄存器中修改。您是否想共享客户信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    非常感谢。 我稍后将向您分享项目信息。

    此致