This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF4132-Q1:电压基准分压的建议

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA735

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116565/ref4132-q1-suggestion-for-voltage-reference-divide

器件型号:REF4132-Q1
主题中讨论的其他器件:OPA735

我目前有 REF4132-25。

我的对象是非常奇怪的基准电压... 0.6V。

我想使用电阻器和 OPA735将 REF4132-25形式的电压进行分压、如下图所示。

我将 R1设置为19K、将 R2设置为6K、我可以获得 0.6V 输出 Vo。

我知道这是非常理想的。

但我看不到现成的0.6V 基准、因此我将其从基准电压 ref4132-25中除以。

有人对我的想法有任何建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,杜威

    TI 不提供低于1.024V 的参考。 因此、您必须进行电压分压。  

    您还可以查看我们的最新版本 REF35120、它提供1.2V 电压、您可以将相同的电阻器用于分压器。  

    您能解释一下您的应用的更多详细信息吗? 您正在寻找的精度水平是多少? 我们可以根据这个建议为您提供最佳参考。  

    此致

    Trailokya