This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29950:使用恒流补偿的模拟 LED 调光

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC29950, TL103W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116358/ucc29950-analog-led-dimming-using-constant-current-compensation

器件型号:UCC29950
主题中讨论的其他器件: TL103W

你好

我使用 ucc29950设计具有模拟调光功能的 LED 驱动器电路。 我在 TI 的许多应用手册中看到过、使用两个反馈环路来实现调光。 一个环路控制恒压调节、另一个环路则用于恒流调节。 这两个反馈电路都使用二极管连接到同一光耦合器。 如何同时实现 cc 和 CV 调节。 我对此感到困惑、因为稳压器的输出电流通常由电流感应电阻器控制、该电阻器通常位于初级侧的低侧 MOSFET 源极。 请帮我解决这个问题。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Patty、  

    感谢您关注 UCC29950组合控制器。  

    您所指的调光应用通常称为 CV/CC 控制器。  虽然两个调节环路都连接到光耦合器二极管、但它们不会同时控制反馈电流。  其误差信号通过光电二极管产生较高电流的环路是控制整体输出的环路。  
    耦合二极管有助于通过较小的误差信号(即误差电流较低的信号)来阻止稳压器的影响。  
    因此、系统在 CV 模式或 CC 模式下运行、 而不是同时运行。  

    如果只有 CV 环路控制、则通常会在初级侧感测到您所期望的过流。  然而、在 CV/CC 控制的情况下、为了在负载阻抗和/或输入电压变化时对输出电流进行严格控制、必须在输出端感测输出电流。  初级电流限制必须设置得足够高、以便不会干扰 CC 调节设置。  一旦负载阻抗变得足够高、V 环路控制将接管并调节为 CV 输出。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Ulrich。 在设计 CC/CV 环路时、是否需要考虑任何注意事项。 是否有相关文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Patty、  

    这是一个非常广泛的问题、涉及反馈环路设计和补偿。  TL103W 是一款与 CV/CC 控制配合使用的常用 IC。 我建议阅读产品文件夹 https://www.ti.com/product/TL103W#tech-docs 中提供的技术文献 

    此外、我还找到了此参考设计 https://www.ti.com/tool/TIDA-010038 、它具有带 CV/CC 控制的 LLC 输出。  本 TIDA 的设计指南可能包含有关反馈设计 https://www.ti.com/lit/pdf/tiduej1的信息 

    否则、我建议在网上搜索 CV/CC 设计。   

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Ulrich。