This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54060:制造位置?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116016/tps54060-where-made-in

器件型号:TPS54060

 我们在日本的工厂拥有"TPS54060DGQR"、我们需要将这些器件发往我们的泰式工厂。
因此、我们需要知道这些零件的来源国。

这些部件为"剪切带"、我已处理卷带。 因此我没有包装标签...
这些器件上的智能码是"8B TI 54060"。   
请尽快确认这些器件的原产国/地区。

如果我们无法提供所购买器件的原产国的答案、请告诉我们该器件的所有原产国。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    对于国家/地区、您能具体说明其含义吗? 如果是您购买的产品、我认为它是由德州仪器(TI) 作为美国公司制造的、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道生产国。

    美国制造中国制造越南制造…  用__制作 <-我想知道下划线中的国家/地区名称。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能否向我们的销售部门或地区销售部门查询 ,这更是一个法律问题。 TPS54060的芯片在美国制造,在中国组装时采用封装。 因此,我不知道您何时想知道原始国家,它们是如何定义“原始”的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想将这些器件从日本出口到泰国。
    但是、我们需要报告原产国才能出口。
    我需要知道本报告的来源国。

    海关必须申报的来源国是最后组装国,所以我们认为“中国”是我们想要听到的答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    最后组装和测试的国家 是中国。

    谢谢

    李丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我将结束这个问题。  

    谢谢