This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65252:USB 部分未使用案例子引脚状态应为?

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116427/tps65252-usb-section-not-used-case-sub-pins-status-should-be

器件型号:TPS65252

您好!

如果应用中未使用 USB 部分、请向我推荐任何一个、那么 USB 引脚可以连接到 GND 或 VCC、也可以保留为未连接。

将 USB 部件引脚(23、25、26、27和28引脚)连接到 GND 时会发生什么情况?

谢谢您、

Sateesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sateesh、

    感谢您的支持! 如果未使用 USB 部分、请将 USB_EN 连接到 GND、其他引脚可保持悬空。 如果您将所有 USB 部分引脚连接到 GND、则此 USB 部分将被禁用。

    希望这对您有所帮助。 如有任何不明确的情况、请告知我们。

    BRS

    卢西亚