This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619:BQ25619-VREGN LDO 输出电压超出规格

Guru**** 2579395 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25619EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116315/bq25619-bq25619-vregn-ldo-output-voltage-out-of-specification

器件型号:BQ25619

尊敬的 TI 团队:

REGN LDO 输出电压超出规格? 测试条件: VVBUS = 5.02V、IREGN = 20mA、测试结果: VREGN = 4.94V

请帮助分析、谢谢!

VVBUS = 5.02V

VREGN = 4.94V

数据表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否使用 BQ25619EVM 收集这些测量结果?  

    此致、  

    Arelis Guerrero