This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:VIN 电容器

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116425/tps51200-vin-cap

器件型号:TPS51200

大家好、  

我的客户希望在输入电压侧使用10uF 电容器。 没关系吗? 谢谢。  

PN:sumsung CL21B106KQNNXE。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设、

    TI 建议为 VIN 引脚使用1uF 至4.7uF 之间的电容器。

    但是、我不认为改用10uF 电容器会导致问题。

    如果您希望查看原理图、请随时向我发送。

    谢谢、

    Kadeem