This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:对化学 ID 匹配有疑问

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25883, BQ28Z610, BQSTUDIO, EV2400, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116176/bq28z610-r1-doubts-about-chemistry-id-matching

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件:BQ25883BQ28Z610BQSTUDIOEV2400GPCCHEM

您好!

我将此电路设计为使用 BQ25883作为充电器、使用 BQ28Z610作为监测计:

我想澄清一些关于化学 ID 匹配的疑问:

据我了解、要进行化合物 ID 匹配、我需要:

1. 将电池充满电
2.让它休息2小时
3.将其放电至最低电压
4.让它休息 5小时
5.记录整个过程中的电流、电压和温度与时间的关系

如果是、我的高于+ EV2400和 bqStudio 的电路是否会满足除#3之外的所有这些要求?

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduardo、

    仅需确认、您是否参考了在线 GPC ChemID 匹配工具?

    如果是、则您的假设是正确的。 但是、我认为您的电路+ EV2400 + BQStudio 应该能够执行全部5个步骤、只要您在步骤3中将负载连接到 sys 以使电池放电。

    谢谢、此致、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、

    感谢您的回复。 是的、这是在线 GPC ChemID 匹配工具。

    在您的回答中、我们将澄清之前的疑问、接下来的一个 问题是  在线 GPC ChemID 匹配工具的充电-放松-放电-放松流程的充电步骤

    我们是否可以使用电路板上的 BQ25883对此进行正常充电? (在使用 EV2400+bqStudio 进行记录时、将 USB 插入电路板并将其充满电)。 还是需要特别注意、设置或硬件?

    电池是否需要从空电量开始? 还是可以从任何 DoD 开始充电?

    再次感谢您的观看

    PS:它是2节串联电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduardo、

    使用 BQ25883充电不会出现任何问题。 如果这是在生产中使用的充电器、实际上最好这样做、这样工具就可以根据您的实际应用中电池的充电方式来了解电池的参数。 不过、我会从空开始充电过程。

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、

    再次感谢您的回复。 现在、我们的下一个疑问是  在线 GPC ChemID 匹配工具的充电-放松-放电-放松过程的放电部分

    正如我们从 SLVA725A 中看到的、我们假设我们连接到 BQ25883的 SYS 引脚用于对电池进行放电的负载必须在整个放电部件期间从 SYS 中消耗大约 C/10安培的恒定电流、并且只将正常负载连接到 SYS 将不起作用。 这一假设是否正确? (即:对于1000mAh 电池、我们的负载必须在整个时间内消耗100mA 电流)

    谢谢、

    ED

    PS:再说一次、我们板上有2节串联电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    爱德华多

    没错。 对于锂离子电池、您应以 C/10的速率放电、降至电池制造商指定的最小电压。

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jackson。 ´ll 这样做:

    1.将2节18650电池放在电路板上(电路在第1个接线柱上),然后将其完全放电。

    2. 在 bqStudio 上、连接到电路板的 BQ28Z610、并确保已设置运行状态 A 的 CHG 和 DSG。

    3.让它以此方式休息2个小时。

    4.将 USB 电缆连接到电路板以为电池充电,然后单击 bqStudio 上的开始日志。

     ´ll 电池充满电(bqStudio 上不再显示电流)后、我们拔下 USB 插头、让它们休息2小时。

    然后、将我们的放电电路连接到电路板的输出连接器(BQ25883的 SYS 引脚)、以恒定 C/10电流对电池放电。

    ´ll 电池达到最低电压后、我们 将停止放电并让其休息2小时。

    8.然后停止日志记录,并将文件提交到在线 GPCCHEM 工具。

    收到 响应后、对最接近 BQ28Z610的化学物质进行编程。

    您´s 认为它是正确的吗?

    谢谢、

    ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    此过程应正确。 我将此主题标记为已关闭、但如果您遇到任何问题、请随时打开一个新主题。

    此致、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的所有帮助、Jackson。 我们将尝试此过程。

    ED