This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27546-G1:放松-放电-放松测试期间的 SoC 跳转

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, GPCRA0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113669/bq27546-g1-soc-jump-during-relax-discharge-relax-test

器件型号:BQ27546-G1
主题中讨论的其他器件:GPCCHEMGPCRA0

当我开始放电时、SOC 下降了~20%。

我很确信 Qstart 会导致这种情况、但我无法控制它。

我是否需要关注这个问题? 还是只能保留记录数据?

此外、在 ChemID 选择和学习周期中、如果我将放电率降低到 C/7-C/8、该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pinyada、

    您能否在之前和之后共享任何日志和.gg 文件、以便我们查看有关 SOC/学习相关问题的信息?

    如果您尚未完成学习周期或对正确的化学 ID 进行编程、监测计报告的监测结果将不准确、应忽略。

    对于学习周期、放电率应介于 C/5和 C/10之间。 对于 GPCCHEM 工具、指南中指定了该工具。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../gauge_5F00_flash.gg.csv

    这是.gg 文件

    我在记录  GPCCHEM 工具的数据之前更改了一些参数、可以更改它们吗?

    我在电量监测计放电之前关闭电量监测计的时间非常短、然后再次打开电源以继续记录(我的板只允许我这样放电)

    我想知道我的放电方式是否会对测试产生任何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pinyada、

    您的.gG 中的更新状态仍然为0。 您需要完成选择 Chemid 的过程、然后在监测计能够准确报告 SOC 之前执行学习周期。 我在运行 GPCCHEM 的 GG 文件中没有发现任何问题。

    该工具需要放松、放电和放松、因此可能会导致问题。 我不完全了解电源切换的问题、但这似乎会导致您的数据日志出现问题。 以下是 该工具的说明。  

    谢谢、

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、GPC_report 文件报告奇怪的是、我真的不知道问题是什么

    我的电池是锂聚合物电池

    以下是:我的日志数据 filee2e.ti.com/.../toGPCCHEM.zip

    这是报告 I gote2e.ti.com/.../toGPCCHEM_2D00_report.zip

    电源 我已解决电源切换问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pinyada、

    通常、我们希望看到误差低于最大 DOD 差值的3%。 您的电池的最匹配似乎刚好低于5%的最大 DOD 误差、这高于我们的期望值。

    您能否分享电池规格? 电池的设计容量是多少?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电池的设计容量为90mAh

    这是 specificatione2e.ti.com/.../FT601220P.pdf 单元格

    此外,我的日志数据是否有问题?

    我怎么知道 OCV 得到了?

    上述放电过程中的最小电压意味着截止电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pinyada、

    由于我们支持的最小容量为100mAh、因此我不知道我们的电量监测计将如何支持此电池、这在该电量监测计的产品页面上。 即使在理想条件下、SOC 也可以跳过2%、精度成为 ADC 的一个大问题。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、不建议将 BQ27546用于我的电池? 是否有 任何建议的监测计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pinyada、

    由于我列出的项目、因此不建议使用、但它的运行精度仍然较低。 我们的所有监测计均具有100mAh 的最小容量额定值。

    我建议使用建议的化学 ID、即使低于5%的 DOD 最大误差、也能获得相当好的结果。 由于容量低、可能没有更好的匹配。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、我将无法运行学习周期? 因为我得到的 ChemID 不是正确的吗?

    我尝试执行学习周期、但状态位从未达到05。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pinyada、

    您能否在测试前后共享您的日志和.gg 文件? 您仍然应该能够完成学习周期、使用分辨率和放电电流可能比正常情况更困难。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 Charging Relax 中停止学习、因为我认为如果更新状态不会改变、则无需继续学习、因此我的日志将包含从第一次放电到充电后放松的数据。

    这是 logse2e.ti.com/.../log_5F005F00_20220708.csv 和 gg 文件 e2e.ti.com/.../gauge0707_5F00_before_5F00_learning.gg.gg.csve2e.ti.com/.../gauge0707_5F00_learning.gg.gg.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pinyada、

    奇怪的是、您的.gg 在学习后指示 Qmax 更新不完整、我查看了日志、其中显示 Qmax 在充电后成功更新、DOD0正在更新、从完全充电到完全放电的变化超过90%。

    您何时提取了.gg 文件? 充电完成后还是停止日志后?

    如果无法从电量监测计获取电池的电阻和 Qmax 信息、您还可以使用 GPCRA0工具获取电池的电阻和 Qmax 信息。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不太记得在我拉取.gg 文件时、可能是在我放弃学习周期之后。

    那么 Qmax 是否已更新? 我认为这并不是因为更新状态没有改变。

    至于 GPCRA0、我将尝试使用此工具。如果它成功、我不需要执行学习周期、我会吗?

    我的 CHEMID 有更新、有一个偏差低于3%

    这是 report.e2e.ti.com/.../6366.GPC_5F00_report.txt

    当我放电至过充电终止电压(2.4V)而不是截止电压(3.0V)时、我的做法是对的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pinyada、

    它在长时间放松后更新、您可以在日志文件中看到它的更改。

    是如果您使用 GPCRA0、则无需学习。

    是的、化学 ID 匹配使用电池制造商提供的全系列电池。

    此致、

    Wyatt Keller