This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2894:关于电磁噪声抗扰度

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2894

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108266/ucc2894-about-electromagnetic-noise-immunity

器件型号:UCC2894

您好、E2E、

我们的客户使用 UCC2894D 设计了电源、他们尝试使用工程样片板进行电磁抗噪测试。
当接收到接近100MHz 的噪声时、它已经停止。

TI 能就此事件提供建议吗?
如果 TI 有一个示例解决了过去发生的类似情况、请告诉我如何处理。

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的意思是"当接收到接近100MHz 的噪声时、它已经停止"。  您能提供更多详细信息吗? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我与客户确认了详细信息。 他们使用 UCC2894D 制造电路板、测试电磁抗扰度(EMI)。 该拓扑为反向升压拓扑。
    当电磁波的频率逐渐上升到接近100MHz 时、测试板具有停止行为。 如果频率进一步上升、电路板将重新启动。
    当客户在 LINEUV 和 LINEOV 上添加了 CERA 电容器(0.1uF)时、电路板无法启动。

    您能告诉我有关此问题的任何建议吗?

    此致、
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注入的波是辐射波还是传导波? 如果是辐射屏蔽、屏蔽是否能够提供帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    注入的波是辐射波还是传导波?
    ->电路板已在消声室中进行测试,因此无法观察波形。

    如果是辐射屏蔽、屏蔽是否能够提供帮助?
    ->由于尺寸和体积限制,不可能提供电磁波屏蔽。 因此、我认为、除了识别电磁波的入侵路径并在电路板上安装一个可有效抵抗100MHz 电磁波的电容器之外、别无选择。

    如果您知道该器件可能因电磁波而停止工作的任何点或端口、请告知我们。
    此外、如果您能够解释在线路 UV 和线路 OV 上安装电容器为何器件不工作、我也很感谢。

    此致、
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、ACGUY、

    我不知道100MHz EM 波注入到底会发生什么情况。  如果您降低了能力、它是否有帮助? 我想强电场会导致内部电路行为失检。 如果任何引脚断开、最好将其接地。 SYNC 引脚如果保持断开状态、可能会导致内部时钟发生错误。  

    我认为这是一项特殊测试、您是否有要遵循的标准?

    谢谢、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    您知道 CISPR 吗? 这是 WW 电磁安全的常见要求。
    要获得 CE 标志并获得 CISPR 批准、必须对电气设备进行电磁波辐射、以证明设备不会出现故障。
    以较高的频率辐照电磁波。

    由于电磁波接近100MHz、客户的产品停止生产。 有些人可能会停止锁闭。 UCC2894没有锁存停止功能。 因此、我和我的客户认为 UCC2894由于电磁波而出现故障。
    我不要求补偿。
    如果 TI 有解决方案或想法、请告知我们。

    此致、
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、AcGuy、

    我还与我的同事进行了协商、这不是我们的家人所在的领域。 如果 D/S 未指定测试和数据、我们将无法提供更多帮助。 一个建议是选择军用器件类型双极 PWM 控制器。

    BR/ Sean