This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ13610:电源芯片的原理图是否正确?

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116079/lmz13610-whether-the-schematic-diagram-of-power-chip-is-correct

器件型号:LMZ13610

尊敬的 TI:

请帮助检查这些电源芯片的原理图是否正确以及是否有任何问题?

附件为原理图。e2e.ti.com/.../TSC1152V1.0_5F00_DCM_2D00_UL_2D002D00_page4_2D002D00_page8.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们将进行审核并尽快回复您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您的原理图对我来说很好。

    我确实需要记住两件事:

    没有 输入滤波器阻尼。  大输入滤波器电感

    可能会与陶瓷输入电容器共振、并可能导致过度振铃

    输入端可能存在过压。  最好使用小型铝电解电容器

    以帮助抑制该输入电路。  电解电容器的 ESR 将提供阻尼。

    只需22uF 或47uF。 我在此附上了一份应用手册、可能会有所帮助。

    2. 最好在 PCB 上留出一个位置、在顶部反馈电阻器上放置一个电容器。

    可能需要这样做来提供良好的环路相位裕度和/或良好的负载瞬态响应。

    它可以是 DNP、直到您需要它时为止。

    此外、我们很高兴在您的 PCB 布局准备就绪时对其进行审阅。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../snva489c_5F00_emi_5F00_filter.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还查看了原理图、并同意 Frank 的评估。  

    此致、

    Jimmy