请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ2980 我希望使用按钮实现复位功能、但希望确保器件不会关断。
我想通过按钮将 CTR (带有 PACK-下拉)连接到 PACK+。 因此、如果按下按钮、CTR 应关闭 CHG 和 DSG、从而禁用 PACK+。
当 PACK+关断时、由于下拉电阻、CTR 上的电压应降至 PACK-。
这是可能的、还是我应该考虑什么?
我的解决方案是否可以存在任何振荡问题?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我希望使用按钮实现复位功能、但希望确保器件不会关断。
我想通过按钮将 CTR (带有 PACK-下拉)连接到 PACK+。 因此、如果按下按钮、CTR 应关闭 CHG 和 DSG、从而禁用 PACK+。
当 PACK+关断时、由于下拉电阻、CTR 上的电压应降至 PACK-。
这是可能的、还是我应该考虑什么?
我的解决方案是否可以存在任何振荡问题?