This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:有关 BQ34110电量监测计支持的电池化学成分的查询

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQ24170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115898/bq34110-query-regarding-cell-chemistry-supported-by-bq34110-fuel-gauge

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件: BQ24170
您好!
BQ34110电量监测计是否 支持3节锂聚合物电池?  
因为、在 TI 网站中、同时根据电池化学成分对器件进行滤波。 BQ34110属于支持锂聚合物电池化学成分的电量监测计类别。
但是、在其数据表和用户指南中、锂聚合物在任何地方都没有提及。
谢谢、此致、
Dharani。 t
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dharani、

    是的、它可以支持锂聚合物。 锂聚合物通常与锂离子电池属于同一组

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的澄清。

    更多问题:

    1. BQ34110电量监测计是否适用于 BQ24170电池充电器?

    或者它有任何特定的配对设备。

    2.如果 BQ34110有任何特定的配对设备,您是否可以建议使用该设备?

    3.是否有适用于 BQ34110的独立设备驱动程序? 您可以分享吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dharani、

    通常、bq34110可与任何充电器配合使用。 如果有特定的充电器功能需要 bq34110中的某些功能、则需要检查命令是否兼容。

    我建议您在电池充电器论坛上发布充电器问题。

    bq34110的器件驱动程序与 Linux 内核中包含的 bq27xxx 相似