This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28019A:输入电压频率。

Guru**** 2503145 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28019A, UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116361/ucc28019a-input-voltage-frequency

器件型号:UCC28019A
主题中讨论的其他器件: UCC28180

大家好、

UCC28019A 是否取决于运行时输入电压的频率?
例如、如果输入电压频率非常低或非常高、是否会出现问题?

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    感谢您的查询。

    接近直流电的输入频率下端不应成为问题。 但是、将频率提高到系统规格定义的允许 iTHD%(与电流环路带宽的关系)是可能的。 对于设计为60Hz 工作频率的系统、在相同功率级别下增加输入频率 THD 将增加、功率因数将减小。 它可能支持高达400Hz 的更高输入频率、但我们没有这方面的测试数据。 或者、您也可以检查 UCC28180 CCM PFC 控制器。  如果您需要任何澄清、请告知我们。

    谢谢你

    此致、

    Harish