This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:TPS6521901问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115102/tps65219-tps6521901-issue

器件型号:TPS65219

尊敬的 TI 成员:

我对 TPS6521901有2个问题。从下图可以看出、对于 EN_PB_VSENSE、TPS6521901是启用的、但其他支持按钮、 这是否意味着 TPS6521901 不支持硬件拉 GND 来禁用此 PMIC? 如果我们有按钮应用程序、我们如何解决此问题?

另一个问题是、对于 VSEL_SD_DDR、默认配置为 SD 模式、如果我们希望 LDO1输出连接到 SOC DVDD1.8V (固定1.8V)、这是否意味着 VSEL_SD_DDR 连接到 SOC (GPIO)、并保持 GPIO 低电平状态。因此 LDO 可以输出固定1.8V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持! 我在下面添加了对您问题的回答。 如果您需要其他信息、请随时告知我们。

    [引用 userid="525377" URL"~//superv/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115102/tps65219-tps6521901-issue)]我有2个 有关 TPS6521901的问题。从下图中可以看到 EN_PSEN_HW_VSENSE,这意味着不支持 TPS6521901按钮,但不支持 TPS652PMICs 按钮。   如果我们有按钮应用程序、我们如何解决此问题?

    是;TPS6521901附带配置为使能的"EN/PB/VSENSE 引脚、极性如下:EN=LOW (电源轨禁用/ PMIC 处于初始化状态)、EN=HIGH (电源轨启用/ PMIC 处于活动状态)。  请注意、此 PMIC ( 专门针对 TPS6521901)默认具有 FSD 功能启用功能。 这意味着使能引脚的状态将在第一次上电期间被忽略。 PMIC 到达活动状态后、将开始监控使能引脚的状态。  


    [~ userid="525377" URL"//support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115102/tps65219-tps6521901-issue"]另一个问题:对于 VSEL_SD_DDR,如果我们希望 LDO1输出连接到1.8V SOC_DDR,则默认配置为 SD 模式,这意味着 GPIO 输出连接到1.8V SOC_DDR,从而使其处于固定状态。]

    如果 LDO1上的输出电压不会在3.3V 和1.8V 之间变化、则不必将 VSEL_SD 引脚连接到处理器。 例如、如果应用要求 LDO1保持在1.8V、则可以将 VSEL_SD 连接至低电平(GND)。  请注意、LDO1上的最大输出电流为400mA;确保它足以为将连接到 LDO1的所有1.8V 电源轨(如果适用、从处理器和外部)供电。  

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、在我想将电阻器连接到低电平之前、我已经阅读了 TPS65219数据表。如果配置 VSEL_SD、建议连接到 SOC、如果我们选择硬接线下拉、则可以配置 VSEL_DDR? 因此、我对此有点困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 EN/PB/VSENSE 问题。我知道 TPS6521901支持 FSD 功能、但我的问题是、如果我仍然想将该引脚连接到按钮、在 PMIC 处于活动状态期间、该按钮是否起作用?

    我不明白    引脚" EN/PB/VSENCE"的 TPS6521901和 TPS6521903有何区别  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是 对前两条消息中问题的回答。 如果需要其他信息、请告知我们。  

    [引用 userid="525377" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-manageming-forum/1115102/tps65219-tps6521901-issue/4133781#4133781"]

    大家好、在我想将电阻器连接到低电平之前、我已经阅读了 TPS65219数据表。如果配置 VSEL_SD、建议连接到 SOC、如果我们选择硬接线下拉、则可以配置 VSEL_DDR? 因此、我对此有点困惑。

    [/报价]

    [TI RESPONSE]:VSEL_SD 和 VSEL_DDR 之间的引脚功能在 NVM 级别配置。 TPS6521901针对 VSEL_SD 进行了配置、以控制 LDO1的输出电压。 将该引脚拉为高电平将设置 LDO1=3.3V (运行为旁路、PVIN_LDO1上需要3.3V 电压)、将该引脚拉为低电平将设置 LDO1=1.8V (运行为 LDO)。 我们建议将 VSEL_SD 引脚连接到 SoC、仅适用于需要在3.3V 和1.8V 之间更改 LDO1上电压的应用。  


    [引用 userid="525377" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-manageming-forum/1115102/tps65219-tps6521901-issue/4133792#4133792"]

    对于 EN/PB/VSENSE 问题。我知道 TPS6521901支持 FSD 功能、但我的问题是、如果我仍然想将该引脚连接到按钮、在 PMIC 处于活动状态期间、该按钮是否起作用?

    我不明白    引脚" EN/PB/VSENCE"的 TPS6521901和 TPS6521903有何区别  

    [/报价]

    [TI 响应]: 下面是 PB 功能概述(更多信息可在 TPS65219数据表的"7.3.3按钮和使能输入(EN/PB/VSENSE)"部分找到:

    • 对于已配置的 TPB_ON (约600ms)、可通过将 PB 引脚拉至低电平(低于 VIL 阈值)来触发上电序列。 有关精确的参数规格、请参阅数据表)。 如果 PMIC 在首次上电后从活动状态变为初始化状态、则需要 PB 来唤醒 PMIC。 另一种将 PMIC 置于 工作状态的方法是对前置稳压器进行下电上电、以便再次从"无电源"更改为"有源"为 PMIC 供电。
    • 通过在 TPB_OFF 时间(大约8s)内拉低 PB 引脚、可从活动状态触发断电序列。  有关精确的参数规格、请参阅数据表)。 也可以通过 I2C 执行断电序列(在 MFP_CTRL 寄存器中将 I2C 命令更改为 I2C_OFF_REQ)、仅供参考。 建议执行断电序列(使用 PB 引脚或通过 I2C)、以确保 PMIC 在前置稳压器低于 VSYS UVLO 之前按顺序关闭电源轨。  

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,明白,这意味着如果我们 想为 TPS6521903加电.....我们需要增加一个操作,将 PB 这个引脚拉低大约600ms。如果想禁用,还需要将 PB 引脚拉低大约8s .....是否有实际应用? 它可能只能应用于具有切换按钮进行控制的产品

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确;将 PB 引脚拉低约600ms 将唤醒器件、并将其拉低约8s 将关闭器件。 由于 FSD 特性、首次上电期间将不需要 PB 引脚。  

    如果不使用 PB 引脚、则可以将其上拉至主电源(VSYS)。  在这种情况下、如果 PMIC 被发送到 Initialize 状态且没有下推、则可使用为 VSYS/PVIN_Bx 供电的前置稳压器的 ENABLE 引脚对 PMIC 进行下电上电并将其发送回 Active 状态。  

    我们还在 TI.com 上提供了技术文档、可在设计  具有启用和禁用按钮的电源解决方案时用作参考。 下面是一个示例: 按钮 电路 (修订版 B)

    应用手册"使用 TPS65219 PMIC 为 AM62x 供电(修订版 a)" 中添加了 AM62-SK EVM 的设计文件、可用作参考。  

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!!!