This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3881:FLAG 引脚的上拉电阻器

Guru**** 2503645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116405/lm3881-pull-up-resister-for-flag-pin

器件型号:LM3881

您好、支持团队、

我的客户询问 FLAG 引脚上的上拉电阻值。 最小建议电阻值是多少? 他们希望使用39k Ω、上拉电压为3.3V。

谢谢、

Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    39千欧正常  

    此致

    Yihe