This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:使用高值次级侧电容器时出现启动问题

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256404
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113854/ucc256404-startup-problem-if-using-high-value-secondary-side-capacitor

器件型号:UCC256404

DC-DC 设计:390VDC->+-70VDC (1000W)

当次级负载分别为+70V 和-70V 输出时、电路正确启动。每个负载为100uF 和50Ohm。

如果在每个输出端使用1000uF 电容和50欧姆负载、则不会启动电路(重启尝试超时1秒)。

 在空载或极低负载条件下没有启动。

如果没有启动:ISNS 变得极高、请参阅测量图。 从上至下的信号布线(在 UCC256404引脚上测量、短接 GND):

SW (蓝色)、ISNS、VCR、BW (绿色)

开关频率为100kHz/目标。 实际上、它在启动时的启动频率约为200kHz。

我使用 UCC25640x 设计计算器 Rev4.0。

检查谐振和主变压器电感并确定(无饱和效应)。

最后一项测试 I 对 LL/SS 引脚使用了选项7。

右下角启动、稳态以137kHz 运行、负载800W (输出端100uF 电容)

您对如何继续有什么想法吗? 非常感谢。 Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您与我们联系。

    您能否与我分享设计计算器和原理图。 为了避免启动期间的过流限制、建议增加启动频率。

    因此、  您可以尝试增加 Cllss 电容器(高达2.2uF)和 VCR 低电容器、以便启动频率更高。  

    突发模式禁用使转换器输出电压变为高电平。 您可以在 LLSS 引脚上尝试选项5。

    您还能告诉我您每年需要的最终应用以及公司名称和样片数量。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta 非常感谢您的快速响应。 我已准备好将 CSS 从100nF (从计算)逐步增加到1uF、这有点成功、但不能在 Out 时继续运行2x1000uF。 可选 5我附加了默认条件。 然后、我更改为 opt.7进行测试-但启动行为没有改变成功。

    增大 Cvcr 低电平(和 Cvcr 高电平)也不起作用-这可能会导致其他问题的出现。 此时 Cvcr HIGH =68pF、Cvcr LOW =10nF、以在2x100uF 和2x50欧姆负载条件下实现最佳启动行为。

    您能否更深入地解释"SS 初始电压"(文档 SLUA966A)的含义? 如何才能推断巨大的启动电流 、而不会影响频率?

    请参见测量值、包括 SS/LL 电压(=CH4、绿色)、对应于我昨天发送的测量值:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加组件(由于编辑困难):请在不成功启动期间查看通道4的引脚 LL/SS 上的电压(绿色轨迹)。 首次启动脉冲时的开关周期始终约为5微秒:

    最终应用计划在音量较大的超高音频功率放大器产品中使用(如果成功)。

    再次感谢 Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    您能否共享原理图和设计计算器? 我可以运行几个仿真。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,请告诉我如何操作? xls 为2.6MB。Sch 为 pdf。 (抱歉-此编辑器出现问题)非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该能够在此处上传。

    转至 insert->upload file

    您也可以通过 e2e 私人消息直接与我共享。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不起作用... 我向支付 TI 帐户发送了一封电子邮件。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manikanta Pls 在我的上一篇文章中看到 LL/SS 引脚上的波形:绿线、500mV/div、"option 5"组件、使用220k 到 RVCC、100k 到 GND 和620nF 或1uF 到 GND。 启动失败。 在大约19个脉冲后停止1秒。 我是你需要的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显然、您共享的波形中的启动电流非常高。 这就是使控制器重新启动的原因。 让我运行仿真并为您提供新的值

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta 和/或团队 、您可以查看此问题和 xls calc。 我发送了吗? 将 C_LL/SS 增加到2.2uF 在启动时没有任何变化。 大约19个脉冲后的停止没有变化。启动脉冲周期大约为4...5微秒

    另一个想法是:在 SLUA836A 中提到在 VCR 电容器的中点和 VCR 引脚之间插入一个电阻器、以使启动频率更高。 您能否给出电阻器值的计算思路? Cvcr 高电平为68pF/1000V/薄膜、而 Cvcr 低电平为10nF/薄膜。

    感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我因为在美国度过了一个漫长的周末而不上班。 请允许我在几天内运行仿真。 我将在星期四之前回来。

    不建议 UCC25640x 器件在 VCR 电容分压器中添加电阻。

    对于40x 器件、可 通过以下方式增加启动频率:

    1.增加 LL/SS 电容

    2.降低 VCR 下电容

    3.使用选项5来表示 BMTL/BMTH 比率

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的-我将同时重试并考虑这3点。 非常感谢、Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    由于我们将通过电子邮件进行讨论、因此我将关闭此主题。

    此致

    曼尼甘塔 P