This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064A:电流感测位置

Guru**** 2529350 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115731/ucc28064a-current-sense-location

器件型号:UCC28064A

大家好、

我想知道为什么电流感应的位置这么多,

一个位于全桥后面,另一个来自 MOSFET 的源极。

我是否可以知道差异以及哪一个更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    您圈出的两个节点是不同的。 不同的文档使用不同的地面符号、这可能会令人困惑。 本质上、电流感应电阻器必须位于器件接地和系统返回路径(即电桥的负极端子)之间。

    有关 电流感应信号的物理放置和连接的更多信息、请参阅布局指南。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua959

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    此致、

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    明白了、

    我是否可以知道为什么 CS 和 MOSFET 源极之间连接了电阻器(箭头所指)

    它的用途是什么?  我在一些 参考设计中没有看到这种连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    为清楚起见、我在该节点周围标记了两个电阻器。 我相信您的问题与 Rs 有关。  建议使用 RS 来限制浪涌期间流入 CS 的电流(通常为100Ω μ A)、因为该引脚的绝对最大限制为-30mA。

    RCS 是电流感应电阻器。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    射线