This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:短路测试时 IC 故障

Guru**** 2519030 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022, TPS61235P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115963/tps61022-ic-failure-on-short-test

器件型号:TPS61022
主题中讨论的其他器件: TPS61235P

一位客户确认 TPS61022上的输出短路测试。

当3.3V 输入至5V 输出电压短路时、输出短路保护启动、电感器(输入)电流增加10A。

这些波形与数据表图8-11 (正常运行)非常相似。

但是、当更改低输入电压:2.9V 设置(输出电压为5V)时、电感器电流会增大并持续到11A、并且 IC 损坏。

请告诉我以下三点以防止故障发生;

①Is 是否有任何外部电路可防止出现故障?

例如、输出短路保护和反应强制 IC 关闭(EN 控制)、断开等

顺便说一下、是否有更安全(超出功能范围)的 IC 系列?  

Δ I 不是②When ①、请建议降低输出短路保护上的电感器电流。

③How 最大电流额定值是内部 FET 吗?

如果需要更多详细信息、原理图和波形、请联系电子邮件

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    我很困惑 、为什么您在输入较低的情况下获得更高的峰值电流。这似乎毫无意义。

    它可能是由不同的短路状态引起的、对吧? 我是说当输入电压为2.9时、输出电压下降得更慢。

    对于1、我认为设计一个外部电路来进行保护并不容易。  

    您能否与您分享详细的应用、例如输入范围、输出电流范围。然后、我可以就其他器件提出建议。

    对于2、我认为峰值电流由您的短路状态决定、如果输出电压能够足够快地下拉、则峰值电流应该较低。

    对于3、我认为仅存在 vally 电流限制、FET 内部的峰值电流由输入电压、输出电压、FET 的 Rdson 和电感器的 DCR 决定。

    BTW、电感 器是否可能饱和并成为测试中的导线?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    感谢您的回复、

    我回答您的问题:

    ・μ V 输入电压:2.9V~4.2V (锂离子电池)、输出电压:5.1V

    ・输出电流:450mA_normal、1.5A_Max

    应用具有音频输出、这些电源很大、需要1.5A 电流。  

    ・电感器是 Sagami Elec 的 HER5027-1R0N、可能不饱和。

    我对 TPS61235P 感兴趣、但我担心与 TPS61022相同的运行情况下的短路保护。

    如果有更多详细信息、请联系电子邮件或私人按摩。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    好了、您可以通过以下电子邮件联系我。

    tao-zhang@ti.com

    正在等待您的消息。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    感谢您的讲话、

    我正在传输详细信息和测试数据、请等待几天。

    我稍后将向您的电子邮件提供反馈。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    不用客气。

    此致

    TAO