This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164-Q1:回顾

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114731/lm5164-q1-review

器件型号:LM5164-Q1

大家好、

我的客户在其新项目中使用 LM5164-Q1。 但请在这里回答一些问题、并提供一些建议。  

背景:  

VIN=24V 电池

Vout=7.2V、Iout=0.5mA

用于实现最小纹波

原理图如下所示

在测试期间、它们得到的输出电压为7.8V

您能否帮助查看他们的原理图并提供一些建议?  

谢谢!

Eden Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    输出电容器在哪里? 您能否让客户检查 SW 波形?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    很抱歉造成混淆。

    请参阅客户的反馈。  

    输出电容:  

    SW 波形:  

    电感器和输出电容器之间的波形:  

    谢谢!

    Eden Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    优于:

    客户能否移除 FB9并重新测试输出。还有一点是客户能否测试 FB 波形查看 FB 上的纹波注入电压? 原因通常输出电压为(Vref+0.5*Vrpple_injection)*K,它看起来纹波注入为120mV,但从原理图中看,它小于20mV。因此请仔细检查 R105,C87值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的建议。

    移除 FB9后、输出恢复正常。

    目前、客户方面没有问题。

    感谢您的支持。

    Eden Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    h

    相关知识