This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51285B:检查通道 V2

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51285B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116248/tps51285b-sch-v2-review

器件型号:TPS51285B

您好,团队

您可以帮助查看 用于 BYD 的 TPS51285B 的 SCH 版本2吗?  此版本中没有太大变化。

此外、如果高侧 MOS 的驱动电阻为0、是否有损坏 MOS 的风险? 请发表评论。

e2e.ti.com/.../7120.TI.pdf

此致、

海梁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、海尔良、

    根据数据表中的公式3~4、 我计算出5V 轨 OC 阈值为~15.17A (对于12VIN)、小于 Imax 16A。  3.3V 电源轨 OC 阈值为~14.66A (对于12V 输入电压)、也小于 Imax 16A。

    请再次检查 OC 阈值。

    此外、我们建议为 HS-MOS 驱动电阻留一个位置、这对于进一步调试很有用。