This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563210A:该器件能否支持 Vin=4.7V 和 Vout=3.3V

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS563210A, TPS563212, TPS563211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115867/tps563210a-could-the-device-support-vin-4-7v-and-vout-3-3v

器件型号:TPS563210A
主题中讨论的其他器件: TPS563212TPS563211

您好!

我检查数据表、该器件可支持4.5~17V 的输入电压范围。

我的客户设计要求是输入电压4.7V 和输出电压3.3V、电感器为3.3uH、最大负载为1A。

您能否告知器件是否支持此设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim!

    杨永 明明天会回复你!

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    由于最大占空比限制、TPS563210A 无法支持这种情况。

    我将推广下一代 TPS563210A TPS563211和 TPS563212、它们可以为您的应用提供更好的功能和更好的性能。

    webench 报告文件下供您参考。

    TPS563211:18V 3A、600kHz

    TPS563212:18V 3A,1.2MHz

    e2e.ti.com/.../WBDesign325.pdf

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    感谢您的建议。

    请问  TPS563210A 的最大占空比是多少 ? 这是否受最长导通时间的限制? 我可以在数据表中找到相关信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您可以参考数据表中的电源建议。

    关于 TPS563211/2、  

    BRS、

    年轻