This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51216:软启动时间

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115873/tps51216-soft-start-time

器件型号:TPS51216

大家好、

我们是否有类似的 TPS51216解决方案、并且 VDDQ 的软启动时间是可调节的?

电压斜升压摆率(从10%到90%测量)的设计目标为0.4mV/us ~ 0.8mV/us。

感谢您的支持!

此致、

Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    让我来看看我们的产品系列、看看我们有哪些产品。

    这适用于 DDR2、DDR3或 DDR4应用吗?
    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    此部件可能起作用: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54116-q1.pdf

    我们需要了解以下信息:

    • VDDQ 的输出电压和电流是多少?
    • VTT 需要什么输出电流?
    • 纹波、瞬态等的容差是多少?

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kadeem、

    VDDQ 的输出电压和电流为1.2V 和超过15A、因此首选控制器解决方案。 感谢您的信息!

    此致、

    Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    很高兴我们能提供帮助。

    谢谢、

    Kadeem