This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410:电感器选择回顾

Guru**** 2522400 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115942/lm3410-review-of-inductor-selection

器件型号:LM3410

 我想使用 LM3410为 TFT 背光面板供电。

背光规格如下:

3 个灯串,每个灯串6个 LED
-总额定值:16.2-19.8V @ 60mA

因此、我使用了数据表中的8.2.1.2.2部分、因为它与我的应用相当相似

Dmax =(Vout - n x Vin)/Vout = 19.2V - 0.9 x 5V = 0.76

和电感器:

L1 =(Vin x Dmax x TS)/ 2x ILpp  =(5V * 0.76 * 625us)/ 2 x 120mA = 9.6uH

对于电感器、我将选择12uH

选择的电感器为 Coilcraft LPS6235-123MRC (屏蔽12uH 20% 1.75A 110m Ω)


这是一个很好的选择、 并且计算正确

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我认为计算正确、电感器适合应用。