This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:有关 COMP 电压和电流感应的澄清说明

Guru**** 2533020 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478, LM3488

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116135/lm3478-clarification-regarding-comp-voltage-and-current-sensing

器件型号:LM3478
主题中讨论的其他器件: LM3488

数据表中指出、误差放大器输出电压(因此 COMP 电压)具有0.56V (VAO)的典型下限电压。 将 COMP 电压添加到 0.092V (VSL)的内部斜坡补偿电压后、我不希望 PWM 比较器的负输入降至0.468V 以下。

现在、让我们讨论 PWM 比较器的正输入。 正输入连接到晶体管感应电阻器。  为了使 PWM 比较器改变状态、其正输入必须超过其负输入(假设它是理想的比较器)、因此感测电阻器电压必须至少超过0.468V (假设我没有外部斜率补偿)、如果 COMP 电压更高、则甚至更高。

问题是、如果感测电阻器上的电压超过0.343V (VSC)、短路比较器将使晶体管旋转。 电压永远不会超过0.325V、更不用说0.468V 来触发 PWM 比较器、短路比较器将始终在 PWM 比较器之前触发。

显然、我忽略了数据表中的一个参数。 我可以想到的唯一机制是、如果 PWM 比较器的一个输入具有额外的偏移电压、那么 PWM 比较器在短路比较器之前如何触发。 该失调电压是否等于数据表中的 VSENSE 参数? 我无法理解该参数在转换器中的作用。