This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ35003:生产日期代码未知

Guru**** 2514235 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ35003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108330/lmz35003-date-code-unknown

器件型号:LMZ35003

大家好、团队、

请问您如何解读2个 IC 上的以下标记、以获取生产日期代码?  

1) LMZ35003

  85瓦

  5T9C G4

2)  LMZ35003

  94瓦

  84QC G4

谢谢、最诚挚的问候、Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    我将为您解密 Topmark。

    他们是否担心零部件是原装的、仅基于顶部标记?

    您能告诉我们客户使用的供应商吗? 我们只能支持 TI 批准的经销商。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    还要求我提供卷带标签的副本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marshall、标签 不可用、因为这些器件已经焊接在 PCB 上。

    根据数据表:
    生产日期代码早于2018年第14周(1814)的器件的峰值回流焊外壳温度为240°C、最多回流一次。

    您能否确认标记显示以下日期代码、请:

    85W => 2018年5月

    94W => 2019年4月

    81W => 2018年1月

    谢谢、最诚挚的问候、Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    感谢您的解释。 我将更新后的信息转发给产品团队以确认生产日期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、  

    返回给您的时间有点晚、但我们要求从授权经销商处收到购买信息、并提供支持此索赔的卷带图片。