This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS75003:当不使用降压控制器2和最小负载电流时

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS75003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111504/tps75003-when-not-using-buck-controller-2-and-minimum-load-current

器件型号:TPS75003

大家好、

我对 TPS75003有疑问。

(1)背控制器1和2是否有最小负载电流值?
   如果是、请告诉我该值。

(2)如果不使用降压控制器2、应如何连接每个引脚?
我认为它如下。
  VIN2:GND
  SW2:打开
  EN2:GND
  FB2:GND
  SS2:GND
  IS2:GND

是这样吗?


此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!

    我们分配给该器件的工程师本周已不在办公室。 请在6月30日星期四之前回复。

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    非常感谢您联系我。
    我们期待您的答复。

    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuji、

    不用客气。 我们应该能够在本周结束前为您提供一些帮助。

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我一直在等待你的答复,但没有听到你的答复。
    您能给我们一个回复吗?

    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!

    对延误表示歉意、但由于美国独立日的原因、回复将再次延迟。 预计本周晚些时候会收到回复。

    BR、

    Samuli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuji、您好!

    1) 1)降压控制器没有最小负载电流。 当负载电流足够低时、控制器将切换到不连续模式、以保持效率。

    2) 2)如果未使用 BUCK 2、则您指定的引脚连接应该正常。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我知道。
    感谢您的回答。

    此致、
    石田山