This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z110:BB EVP35-12 35Ah 密封铅酸 VRLA AGM 标准类型的 ChemID 匹配帮助

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQ34Z110, BQSTUDIO, BQ34Z100-G1, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113535/bq34z110-chemid-match-help-for-bb-evp35-12-35ah-sealed-lead-acid-vrla-agm-standard-type

器件型号:BQ34Z110
主题中讨论的其他器件:GPCCHEMBQSTUDIOBQ34Z100-G1

您好!

是否有人可以帮助进行 ChemID 匹配?

目标电池组为24V、由两  节串联的 BB EVP35-12 35Ah 密封铅酸 VRLA AGM 标准型电池组成。

如果需要、我可以提供数据表。

我已准备好根据 Thomas Cosby 的化学 ID 选择应用报告获取搜索 ChemID 匹配所需的放电数据。

我有一个电池分析仪来控制 C/10放电率、并使用 CSV 文件输出记录采样率为1s 的 V、I、T 数据。

我认为这比使用不提供外部温度测量的 EVM 适配器更好。

如果首选使用 eqEVSW 生成的日志文件、则没有问题。

请告知电池端接电压、如果出于 ChemID 匹配目的、 单个12V 电池的放电测试优于24V 电池组。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rom、

    您应该遵循 GPCCHEM 指南来收集数据并提交数据以找到最佳匹配项。 如果您的电池已在我们的数据库中进行了表征、您可以使用匹配的化学 ID。

    可以使用任何收集指南中指定数据的方法。

    最好使用单个串联电池组而不是2个电池组进行测试。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Wyatt 让我步入正轨。

    我将根据您的建议测试一个12V PBA 组件、并设置 NumCellSeries=6

    查看2018 GPCCHEM 指南后的几个问题。

    所需的5s-100s 采样间隔范围比 Thomas Cosby 2013年报告中给出的1s 宽得多。
    对于容量为35AH 的 PBA,您会建议什么?

    我知道不需要初始充电部分。
    对于容量为35AH 的 PBA,是否可以在完全断电之前立即开始记录?
    即在完整 SOC 之前收集的少量样本。

    我不清楚电流测量中要求的小于0.1%的范围精度。
    对于图1示例、电荷中的电流范围受+4300ma 的限制、放电中的电流范围为2750ma。
    电流测量分辨率是7.05ma 还是2.75ma?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rom、

    我将重点介绍 GPCCHEM 工具的指南、该指南由该工具的创建者编写。 我对 Tom 的导游没有太多的经验。

    您可以在日志中包含其他数据、只要您有长时间放松、以指定的速率放电、那么该工具应该可以再长时间放松一下。 我不会像另一个充电周期一样,在放电及放宽期后再增加任何数据。

    设计用于测量通过感应电阻器的电流的15-16位 ADC 的电流精度应该很好、大多数客户使用我们的监测计来收集电流。 如果您有 Maccor 或 Arbin 电池测试仪、也可以使用该数据。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    然后、我将使用 EVM 模块进行5s 采样的测量。

    我了解其他充电数据是可以的。
    但我想知道我需要从何处开始测量。
    GPCGEM 指南仅提供了图1来识别这一点。

    我在上一篇文章中读到 GPCGEM 指南中的数据收集图1示例时出错。
    如果我这次正确读取了充电曲线、则 CC 速率为1300ma @ 2hrs 、然后 CV 为4200mV @ 4hrs。
    我看不到充电结束和弛豫周期开始的位置。
    我希望在这里看到一个较小的电流阶跃、然后根据化学物质的不同、有2或5小时的弛豫时间。

    如果我要使用此图作为指南、我将在 CV 充电阶段大约2小时之前开始收集数据。
    然后休息5小时。
    同意?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rom、

    日志文件应包含充电后和放电前至少5小时的静置时间。 然后、放电完成后、应包含大约5小时的静置时间。 本指南 第3.4节 PbA/铅酸中对此进行了定义。

    https://www.ti.com/lit/pdf/SLVA725A

    该图可用作指南、但 CC/CV 速率并不重要、因为它取决于所使用的电池。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我了解 CC/CV 值与充电器和化学特性相关。

    令人困惑的是、指南中的数字显示了 CC/CV 周期。

    您是否说不需要 CC/CV 充电周期?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rom、

    该工具实际上不需要充电数据。 它所需要的只是一个充满电、放松的电池、它放电到最小值并再次放松。 它建议使用此配置文件/时间段、因为您希望它能被新鲜充电和放松(您不想使用自放电时间过长的电池)。 我建议记录所有内容、因为如果您不需要段、您可以随时删除段、如果您有问题、这会有所帮助。

    我知道 PBA 在充电方面可能与锂离子电池稍有不同、因此在放电之前、请确保电池组已充满电并已放松。

    谢谢、

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Alex!
    我了解需要什么以及为什么。
    我相信其他人会通过将您的输入添加到下一个文档更新中而受益。
    非常感谢、

    ROM  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    供参考 Alex、

    我从  SLYP822 (第10页)得到了这个数字,以便在下一次更新到 SLVA725A 时加以考虑。
    它清楚地显示了充电后所需的放松期。

    e2e.ti.com/.../Page-10--from-TI-Fuel-Gauges-Step-By-Step-Guide-to-Production-Presentation-Slides-slyp822.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rom、

    是的、你一开始就需要放松一下、重新阅读我的帖子、我可以看到我对这一点不太清楚。 在该文档中、您需要的部分是两个弛豫周期(蓝色)和放电周期(黄色)。 此外、它还提供了有关如何对其充电的说明、但该工具实际上并不需要充电。  

    谢谢、

    Alex M.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    是的、此图清楚地显示了充电结束、其中的充电电压被移除、并标志着 OCV 弛豫周期的开始。


    具体而言、收集的数据是否需要在 OCV 弛豫周期的第一个采样之前至少1个采样?
    如果没有、 当充电器指示已充满电时、我只需在 SLVA725A 所要求的100秒采样率间隔内将电池从充电器连接到 EVM。  那么、我不必担心充电器超过 EVM 电流感应规格。


    如果在 OCV 开始之前至少需要一个样本, 则需要将充电器连接到 EVM。
    在这种情况下、在 OCV 开始之前需要多少小时或几分钟的采样?
    这将使我能够确定 捕捉窗口中的最大充电电流是否可能超过电流检测电阻器上的 EVM 规格。

    在选择 ChemID 时、考虑将电池置于最佳的完全充电状态、 铅酸化学电池的首选充电速率是多少?  本指南以 C/20为例介绍了锥形电流、但不建议使用充电电流速率。

    非常感谢、
    ROM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rom、

    显示锥面的重叠部分很可能只是框图中的错误。 最终、该工具不是很敏感。 我今天运行了一个具有多个充电和放电周期的系统配置、它仍然有效。 我还运行了一个从电流为0时开始的电流、没有电荷降低、它也起作用。 您始终可以记录更多内容并删除不需要的部分。  

    电池制造商应指定充电曲线。 下面是 有关 PBA 电池的页面、其中介绍了其中的一些详细信息。 从0.3C 到1.5C、变化似乎很大、因此我要服从于电池制造商。 此外、GPCchem 指南建议充电后放松5小时、而锂离子电池则不是2小时。  

    只要完成 CV 锥形、电池就应充满电、在放松之后、准备好放电以供工具使用。 因此、CC 速率实际上并不是很关键。  

    谢谢、

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    感谢您运行一些测试。
    当您说该工具正常工作时、这是否意味着它具备准确测定 ChemID 所需的条件?


    由于充电率会影响电池内部发热、我认为这很重要、除非 ChemID 匹配算法能够补偿温度。
    这就引出了一个问题、即电池温度测量精度有多重要?
    由于我将使用 BQ34Z110 EVM 进行测量、建议移除热敏电阻并将其与 RTV 一起应用到电池盒中吗?
    与大多数终端应用一样、连接了热敏电阻的电池是否应封装在一个容器中?

    电池制造商的标称容量规格适用于 C/20放电率、但未提供标称充电率。
    制造商确实提供了典型的示例系统配置、其中 CC 速率为0.1C、用于循环使用。  它们还为更高的速率提供性能数据。 电池大学参考设计为0.3C、可实现快速充电。  GPCchem 指南中未提供标称 CC 充电率。
    此测试是否建议进行快速充电?  

    电池制造商也不提供用于从 CV 切换到浮动充电的锥形电流电平-即测试所需的完全充电点和 OCV 放松开始。  我的充电器、一个充电电压为0.3C、另一个充电电压为0.01C、都使用0.01C 从 CV 切换到浮动充电、 电池大学参考给出了0.03C-0.05C。

    测试不应使用与 PBA 的 ChemID 数据库中使用的相同的充电率和收尾电流级别?
    您能找到它是什么吗?

    非常感谢、

    ROM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rom、

    正确、它将有足够的数据来进行准确的化学 ID 匹配。

    该监测计 使用充电效率参数来帮助调整热损耗。 对于化学 ID、充电部分并不重要、因为它正在尝试匹配化学 ID、该化学 ID 使用放电来找到最佳的 DOD 与 OCV 曲线匹配。 为了完全循环电池、必须使用足够小的锥形进行充电、但工具主要是查看弛豫和放电周期。

    电池的温度很重要、应尽可能靠近电池的外壳连接电池。

    只要刀具的起始 DOD 点靠近刀具以匹配正确的化学成分 ID、锥形率就不是很重要。 如果可能、我会使用较小的锥形电荷来获得电池的完整电压范围。

    我还建议升级到 BQ34Z100-G1、因为该监测计支持铅酸电池、并且使用较新的 BQStudio 和 EV2400开发平台。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    非常感谢。
    我现在清楚地了解了所有测试设置参数、但 测试大型电池时的散热注意事项除外。


    请注意、目标12V 铅酸密封电池为8英寸长 x 5英寸宽 x 6英寸高、重量为25磅
    我在 PBA 的 ChemID 列表中没有发现任何如此大的东西、因此我想知道电池尺寸的影响。

    如果我们考虑将电池立方体的5侧暴露在环境中进行冷却、则4英寸立方体电池的表面积将几乎是8英寸立方体体积的两倍。 那么、较大的电池将以类似的热密度运行得更热。

     
    您是否获得大型 PBA 电池的 ChemID 匹配、而不需要在测试中进行任何特殊操作来补偿电池尺寸?

    此致、

    ROM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rom、

    该工具主要查看 OCV 匹配在找到最合适的化学品 ID 时、温度会对结果产生一些影响、但由于化学品 ID 匹配过程中使用的低放电电流、内部加热的影响应最小。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我明白了、谢谢。
    我将很快提交测试数据以进行匹配。

    此致、

    ROM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    数据日志文件是否应按 GPCCHEM 指南中所示的格式化?
    它仅显示逗号分隔的标签、后跟数据空间分隔且无换行?
    或者、从电子表格导出的格式是否为 CSV?

    谢谢、

    ROM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rom、

    只要以逗号分隔、就可以了、如果您有 Excel 并将其导出为 CSV 格式、则应更正格式。

    您可以在记事本中打开该文件、并仔细检查它是否仅以逗号分隔以确保其正确无误。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Wyatt。

    ROM