Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQ34Z110, BQSTUDIO, BQ34Z100-G1, EV2400
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM、 BQSTUDIO、 BQ34Z100-G1
您好!
是否有人可以帮助进行 ChemID 匹配?
目标电池组为24V、由两 节串联的 BB EVP35-12 35Ah 密封铅酸 VRLA AGM 标准型电池组成。
如果需要、我可以提供数据表。
我已准备好根据 Thomas Cosby 的化学 ID 选择应用报告获取搜索 ChemID 匹配所需的放电数据。
我有一个电池分析仪来控制 C/10放电率、并使用 CSV 文件输出记录采样率为1s 的 V、I、T 数据。
我认为这比使用不提供外部温度测量的 EVM 适配器更好。
如果首选使用 eqEVSW 生成的日志文件、则没有问题。
请告知电池端接电压、如果出于 ChemID 匹配目的、 单个12V 电池的放电测试优于24V 电池组。
提前感谢您。