This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5035:参考设计

Guru**** 2519560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115962/lm5035-reference-design

器件型号:LM5035

您好、E2E 专家、

你好。

我想使用 LM5035控制器实现150Vdc 至350Vdc 的输入电压范围和24V/20A 的输出。

数据表中给出的设计参考电压最高可达75Vdc

请告诉我、我是否可以使用 LM5035设计150Vdc  至350Vdc 输入电压范围的半桥转换器?

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以将其用于高电压。 但您需要对参考设计进行一些更改。 输入电压不能直接连接 LM5035的 VIN。 需要使用稳压器将输入调节到正确的 VIN 范围;然后需要添加外部驱动器(高压 LS/HS 驱动器)来驱动 MOSFET。  其他器件相同。