This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5860:使用 LP5860控制更高功率的 LED

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC59711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115627/lp5860-controlling-higher-power-led-using-the-lp5860

器件型号:LP5860
主题中讨论的其他器件:TLC59711

嗨、大家好、

我有192个高电流 LED (每个 LED 为200mA)、我希望使用该器件进行控制、是否有办法绕过每个电流阱的最大50mA 电流?

例如、让器件控制 FET 并让该 FET 控制 LED?  这是必需的、因为我可能有一个灌电流、它需要点亮几个分别以200mA 和运行的 LED

因此可以轻松达到1A 或更高的电流。

谢谢、

NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    需要确认是否所有192个大电流 LED 都需要单独控制、或者是否有多个 LED 是级联的?

    是的、该器件可用作 FET 栅极驱动器、以控制外部高电流 FET。 由于输出是开漏方案、因此需要一个上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    谢谢你。 是的、应独立控制每个 LED。
    您是否会这么善良并向我展示一个示例原理图、说明如何将此连接 到高电流 FET? 您也可以
    举一个这样一个 FET 的例子、它可能会很好地工作。  
    NIR。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    下面是供您参考的原理图草稿。 如果您希望通过输出通道控制 LED、则需要使用2个 NMOS。 当通道关闭时、第1个 NMOS 的栅极被拉高、第1个 NMOS 打开、然后第2个 NMOS 的栅极被下拉、第2个 NMOS 关闭、因此 LED 在输出通道之后关闭。

    FET 的选择与您的电流要求和 VLED 电源有关。 我想您可以在 TI.com 中找到许多合适的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    非常感谢。 我脑海中出现了几个问题:

    1.我是否仍然能够充分使用该器件(即控制192个单独的 LED)、或者当您写"是的、该器件可用作 FET 栅极驱动器"时、您意味着我 将能够使用其18个灌电流输出仅驱动18个 LED?

    2.如果我能够充分利用该器件、 是否还需要在其每个 高侧 PMOS 开关输出上添加外部高电流 FET?

    3.在漏极开路输出上使用上拉电阻器是否不会使 PWM 信号失真,因为 电阻器将在信号上施加相对较高的上升时间?

    谢谢、

    NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    很抱歉我没有清楚说明我的观点。 我认为不能使用全套198个点。 只有18个灌电流输出可用作栅极驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦! 很高兴我问了!

    在本例中、我想我将采用 TLC59711并级联它们。  

    谢谢、

    NIR