This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24715:在中插入适配器后、无法读取充电器 ID 信息

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115768/bq24715-cannot-read-the-charger-id-information-with-the-adapter-pluged-in

器件型号:BQ24715

尊敬的 TI 团队:

我们的客户反馈、在插入适配器时、他们无法读取充电 IC BQ24715的 ID 信息、但在未插入适配器时可以读取 ID 信息。 他们测量了引脚电压、发现插入适配器时、BATDRV 引脚的电平始终为高电平、电压与 VSYS 相同、这会导致充电电路路径断开。 但系统负载在未连接电池的情况下正常工作。

电池为2节锂离子电池、 电池引脚正在折返。 插入适配器后、ACDRV-CMSRC 的电压为6.1V、REGN 引脚为6.0V、ACOK 为3.3V、ACDET 为2.8V、VSYS 电压为9.2V。

原理图如下所示:

The charger is BQ24715

下面 是插入充电适配器而不插入充电适配器时充电 IC 的状态更改日志信息。

您能 帮助分析此问题的原因吗? 原理图是否有任何问题?我们也有一个问题、即当未插入充电适配器时、VCC 的输入电压为0V、 但此时可以读取充电 IC 的 ID 信息。 这是正常现象吗?

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lumina、

    我对原理图有疑问。 Cam_sda1连接到哪里? 什么类型的信号是 VIO18_PMU?

    插入适配器后、您能否对 SDA 和 SCL 信号进行示波器捕获?

    Edthan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    VIO18_PMU 是 CPU 的 I/O 电压、BQ24715的 I2C 连接到 CPU 进行通信。

     插入适配器后、我将获取 SDA 和 SCL 信号的示波器捕获、并在稍后更新它们。

    谢谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

     插入适配器后、SDA 和 SCL 信号的波形如下所示。

    没有适配器的 SDA 和 SCL 信号的波形如下所示、信号正常。

      插入适配器后、它们还捕获了 ACDRV、CMSRC、REGN、BATDRV 和 VSYS 信号的示波器捕获。

    ACDRV is 18.1VREGN is 6.1VBATDRV is 9.6VVSYSIN is 9.6V

    适配器电源捕获如下所示。

    谢谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    我还有几个问题。 插入适配器后、器件是否会 ACK? 您可以读取或写入任何寄存器吗?

    Edthan Galloway