This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952

Guru**** 2463450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116020/bq76952-bq76952

器件型号:BQ76952

尊敬的所有人:

我正在尝试使用 Raspberry PI 将仿真值(存储在 PC 上)引入 I2C。 Raspberry PI 还可以向 CAN 写入值。
我的问题是:如何使用 Raspberry PI 将数据从 PC 传输到 BQ76952? 是否有一些图表和代码可查阅?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    有关编程说明和示例、请参阅 BQ769x2软件开发指南。  示例代码可在 第6节第19页找到。  此外、您还可以在 YouTube 上找到以下 TI 视频:适用于 BQ769x2电池监控器系列的微控制器编程。  

    最棒的

    Andria