This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24800:关于充电/放电电流限制

Guru**** 2535420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113660/bq24800-about-charge-discharge-current-limit

器件型号:BQ24800

(1)。 根据数据表第8.4.1.1章、充电电流限制推导如下公式。

Ichg = VILIM/(20*RSR)。

如果 VILIM 是固定值并且 RSR 是固定值,那么 Ichg 公差是多少+/-??%?

例如,VILIM 为1.2V (固定值),RSR 为5m Ω(固定值),Ichg 为12A 中心。 在这种情况下,12A 会被某个容差更改?

我们认为以上的亮度是充电电流调节精度+/- 2%、此外还有一些其他的+/-??%(充电器的内部放大器和比较器等)。

请告诉我变化因子的详细信息、RSR 电阻器和 VILIM 电压除外。

我们必须做到、必须根据所有变化因素计算设定值。

(2)。 放电电流再生根据数据表第8.4.4章推导出如下公式。

Idchg = VILIM/(5*RSR)。

如果 VILIM 是固定值并且 RSR 是固定值,那么 Idchg 公差是多少+/-??%? 同上(1)问题。

请告诉我变化因子的详细信息、RSR 电阻器和 VILIM 电压除外。

(3)。第8.2章功能方框图的描述为 Chg 增益 x16和 Discchg 增益 x4。

然而、(1) chg 分频增益为20、(2)分频分频增益为5。

请教授上述差异的原因。


(4)。 当 ILIM 引脚通过将 REG 0x38H[7]设置为1来启用时、
将在 ILIM 引脚设置和 REG 0x14h 和 REG 0x39h 之间选择充电/放电电电流限制到较低值?

例如、ILIM 引脚设置:充电限制3A/放电限制12A、和 REG 0x14:充电5A /注册器0x 39h:放电8A、
因此、充电/放电电流限制设置为3A/8A? (Chager 自动选择 Low One?)
还是充电/放电电流限制仅取决于 ILIM 引脚? (表现控制?)


(5)。 ILIM 引脚具有用于 VILIM 设置的 Dvider、如下所示。
如果通过将 REG 0x38H[7]设置为0来禁用 ILIM 引脚、
没问题吗? 或 ILIM 引脚必须悬空等、方法是移除分压器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norimichi、

    充电电流和放电电流容差均在电气特性部分的调节精度中进行了概述。 给定参数设置为典型值、SRN>2V、RSR=10m Ω、ChargeCurrent 设置为4069mA、稳压精度为+/-2%。 对放电电流的类似特性进行了解释(例如:设置为8192mA 的充电电流具有+/-2%的调节精度)

    3. 参考 IDCHG 增益和 IADP 增益、REG0x12[4]和 REG0x12[3]分别设置这两个增益值、IADP 增益可设置为20x 或40x、IDCHG 可设置为8x 或16x 增益。 表6对此进行了概述。 所参考的计算与精确设置这两个增益值不对应。

    ILIM 电压的较低值和0x14 (充电)或0x39 (放电)基准设置实际调节限值-如果位设置为高电平、将选择较低电压、如果位设置为低电平、ILIM 引脚编程值将设置限值。

    5.如果 ILIM 引脚被禁用,则原理图没有问题,分压器将被忽略。

    此致、

    Adriana Gonzalez Vega

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我有另一个问题。

    放电电流限制的用途是什么?  

    放电电流限值由 REG 0x39或 ILIM 引脚设置。  

    我曾认为该放电电流限制用于 IDCHG 的 PROCHOT 函数。

    但是、PROCHOT IDCHG 阈值由数据表中的0x3DH[15:10]设置。 我不知道设置 REG  0x39H 的目的。

    您能否教授放电流限制 寄存器0x39的用途?

     

    >3.  参考 IDCHG 增益和 IADP 增益、REG0x12[4]和 REG0x12[3]分别设置这两个增益值、IADP 增益可设置为20x 或40x、>IDCHG 可设置为8x 或16x 增益。 表6对此进行了概述。 所参考的计算与精确设置这两个增益值不对应。

    我很抱歉。 您是说第8.2章功能方框图的增益说明是部分内容吗? (未描述所有增益)是否正确?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norimichi、

    如果 ILIM 引脚被禁用、放电电流限制值由 REG0x39设定、否则 ILIM 引脚将选择较低的值。  它用于设置最大放电电流。 参阅8.4.4、一旦电池放电电流受到限制、输入电流便会上升以满足系统电流要求。 用户可以将 PROCHOT 置为有效来检测输入电流增加并请求 CPU 节流来降低系统功耗。  

     就增益×而言、您在初始问题(EX:VILIM = 20 μ s (VSRP–VSRN))中提到的 VLIM 方程不是 IDCHG 和 IADP 增益的值、如果您想设置这两个增益值、请参阅上述我的响应。  

    此致、

    Adriana Gonzalez Vega

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >用于设置最大放电电流。  参阅8.4.4、一旦电池放电电流受到限制、输入电流便会上升以满足系统电流要求。

    充电器如何限制电池放电流? 您能教充电器的行为吗?

    我们认为、即使停止 BATFET、电池也会提供高电流消耗、因为 BATFET 具有体二极管。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天是美国假期、请在周二之后再次查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norimichi、

    放电电流限制通过以下方式实现:要启用放电电流调节、请设置 REG0x37[15]=1、这将启用电池放电电流调节。 要设置放电电流限制,请将 DischargeCurrent()(REG0x39)设置为所需的放电电流限制值。  该器件的放电电流限制范围为512mA 至32.256A、分辨率为512mA。

    此致、

    Adriana Gonzalez Vega

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 我有疑问。

    1.REG0x37[15]=1偏侧放电流调节说明见第8.4.4章(临30)。 它用于混合升压模式和仅升压模式。因此、REG 0x37[15]和 REG 0x39的放电电流调节是否仅用于混合升压模式和仅升压模式? 正确吗? (它只能在混合升压模式和仅电池升压模式下降低电流消耗、它是否正确?)

    2.如果触发上述 REG 0x39放电电流限制、则升压转换器的占空比将减小、因此升压电压将下降?

    3.如果 REG 0x37[15]为0,以上 REG 0x39放电流限制是否未触发? 正确吗?

    4.上述寄存器0x39放电流限制是否与 PROCHOT 直接无关? 正确吗?

    5、如果 REG 0x39设置低于0x3D[15:10](PROCHOT IDCHG 阈值)、会发生什么情况?

    最好的农家

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norimichi、

    我们正在进行进一步研究、以回答您的问题。 我将在本周结束时向您回复最新消息。  

    此致、

    Adriana Gonzalez Vega

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norimichi、

    电池放电电流调节仅在混合升压模式或仅电池升压模式下有效。 正确。 如果 REG 0x37[15]为0、将不会触发上述 REG 0x39放电电流限制。 寄存器0x39放电电流限制与 PROCHOT 无关。  

    放电限值应设置为电池和开关组件能够支持的最大电流、而不会造成损坏、并且仅用作短路可能导致的大电流损坏保护。  

    当电池放电电流超过允许的阈值时、表示发生了过载情况、如果 REG 0x39限制设置为低于允许的阈值、则不会触发 PROCHOT 事件。

    此致、

    Adriana Gonzalez Vega