This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8300:为什么 CFF 可以提高低频噪声性能

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115957/tps7a8300-why-cff-can-improve-low-frequency-noise-performance

器件型号:TPS7A8300

你(们)好

据我所知、 在较高频率下、VFB 和 VOUT 实际上由 CFF 短路、从而防止基准噪声由误差放大器的增益增大。因此 CFF 可以提高高频噪声性能、但实际上、CFF 可以提高低频噪声性能。  

如何理解这种现象?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    我通常同意您的说法、即 CFF 应防止基准噪声被增益、并提高典型 CFF 值的高频性能。 这里的问题是、该 CFF 为10uF、因此它在这里创建了一个极低频低通滤波器、并导致噪声从测量一开始就降低。 不过、对于100nF 和10nF 等典型值、它将具有中频到高频的影响。

    此致、

    标记